This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC244A:SN74LVC244A -输入信号大于VCC电压,但处于绝对最大额定值范围内。

Guru**** 2814145 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC244A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/663841/sn74lvc244a-sn74lvc244a---input-signal-is-larger-than-vcc-voltage-but-it-fall-within-absolut-max-rating

部件号:SN74LVC244A

尊敬的E2E:

我们想 通过将VCC连接到1V8来使SN74LVC244A输出1V8电平,但输入信号是3V3。它具有绝对最大额定值,但不确定在这种应用中是否有任何副作用?

原因是减少水平船,但他们需要缓冲。

巴西,

Jason  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jason:

    这是我们最常见的问题之一。  请在此处查看答案:

    如果我能提供进一步的帮助,请告诉我。