This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC8T245:SN74LVC8T245PWR

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/662954/sn74lvc8t245-sn74lvc8t245pwr

部件号:SN74LVC8T245

您好,

 我在数据表中找不到SN74LVC8T245PWR部件的最大接点温度详细信息。 请您帮助我提供SN74LVC8T245PWR部件的接点温度值。

我想知道设备可以承受的最大结温。 我们已经计算出了与PD的交叉点温度,它达到了91度。 但工作温度为-40C至+85C。 因此, 我需要SN74LVC8T245PWR部件的最大结温额定值参数,但数据表中没有此参数。 如果您提供设备最早可承受的最大结温值,这将非常有用。

此致

Ranga

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    兰加,

    最高结温为150C,超过此温度可能会出现可靠性问题。
    只要设备在建议的条件下运行,就不可能达到ABS最大Tj。

    我附上了两个应用说明,在这方面应该有所帮助。

    www.ti.com/.../scaa035b.pdf
    www.ti.com/.../spra953c.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shreyas您好!

    非常感谢您分享所需信息。 我想知道设备连续操作的建议结温值,而不是绝对最大值。 因此,您可以共享SN74LVC8T245PWR设备的建议接点温度值。

    此致
    Ranga
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ranga,

    数据表规格中没有推荐的结温。
    该设备保证在额定环境温度,推荐的工作电压和电流规格下工作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    兰加,

    请您详细说明您的Tj计算结果吗? 您是否测量了PD?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shreyas,您好!

    这是我的TJ计算,板温度(环境)是在靠近装置的位置测量的。 我需要建议的TJ值来满足设备的热量要求。

    板温度(环境)= 87.5 C
    功耗= 0.019 W
    ThetaJA封装热阻抗= 88°C/W
    交叉点温度= TA + PD*ThetaJA
    = 87.5 + 0.019 *88
    = 89.172 C


    此致
    Ranga
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shreyas,您好!

    我的意思是建议的TJ阀,该阀的设备应按照规格工作。

    此致
    Ranga
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    兰加,

    这对我来说似乎很好。 由于功耗,与环境温度相比,温度始终会增加。 逻辑器件没有巨大的功耗,因此Tj接近Ta (~15-20C)
    正如我所说,数据表上没有推荐的Tj值。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shreyas,您好!  

    这是否意味着该设备可以在温度介于100C至105C之间的TJ的规格范围内运行。

    此致

    Ranga

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,如果所有其他输入和输出条件都在建议的规格范围内,则将在数据表规格范围内运行。