主题中讨论的其他部件:SN74AHCT1G00, SN74LVC2T45
您好,
SN74AHCT1G00的功耗指定为最大电流消耗ICC 10uA (参见第4页)。 在应用中,输入上有高阻抗(约100k)信号(3.6V)。 在这种情况下,VCC为5V。 电流消耗增加到0.5mA (输出电压低)。 该输出通过10kOhm连接到接地。 这样可以吗? 如果 输入端存在高信号(低阻抗),则电流消耗将下降。 在3.3V电源下,SN74AHC1Gx系列不会出现这种影响。 原因是什么?
SN74AHC1Gx / SN74AHCT1Gx是否提供输入电压与电源电流的特性曲线? 直流电源电流是否高于指定的数据表值是否重要?
非常感谢!
此致,Xaver