This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHC1G32:施密特触发器操作

Guru**** 2507255 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/663339/sn74ahc1g32-schmitt-trigger-action

部件号:SN74AHC1G32

您好,

此逻辑的数据表显示,此设备的顶部页面上有"Schmitt-Trigger Action"(施密特触发器操作)。
但是,第4页的数据表中介绍了"输入转换上升和下降速度"。

是否支持此逻辑施密特触发器?
数据表中描述的"施密特触发器操作"是什么意思?

此致,
Shimizu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shimizu-san您好,
    "施密特 触发器操作"是一个营销术语,其主要含义是"非常小的滞后量"

    这并不意味着该设备具有施密特触发器输入,而只是表明该设备比其他类似设备更能适应缓慢或嘈杂的输入。