This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G04:触发电平问题

Guru**** 2794745 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/663279/sn74lvc1g04-trigger-level-problem

部件号:SN74LVC1G04

 我们发现 SN74LVC1G04DCKT触发电平与数据表不匹配

波形如下所示

当我们使用三角形波形作为输入时,触发电平为1.56V,它不符合规范。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    SN74LVC1G04具有标准CMOS输入-这意味着它在~Vcc/2时触发,并且_不应该_具有如上所示的慢速输入。  我猜您可能混淆了VIH (高电平输入电压)和VT+ (正向输入阈值级别)。  这些规格并不等同。

    此外,该 Δt还 Δv了3.3V运行时的最大输入转换上升或下降速率(μ S/I ²)为10ns/V --以上边缘速率似乎为~50us,比数据表中列出的速度大约慢1500倍。  此类慢速输入可能导致振荡和损坏,如本应用报告“ 慢速或浮动CMOS输入的影响”中所述。   

    此处提供了一份应用报告,详细解释了每个规格: 了解和解释标准逻辑数据表