This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0102:支持MDC是否需要上拉电阻

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: LSF0102, TXS0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/663161/lsf0102-support-mdc-need-pull-up-resistor-or-not

部件号:LSF0102
主题中讨论的其它部件: TXS0102

全部,

在 LSF0102数据表中,它显示MDIO和MDC需要RPU。
但实际上,我们知道MDC不需要上拉电阻器。
1.这是否意味着我们需要为MDC添加一个上拉电阻,如果我们要使用LSF0102作为MDIO电平转换器?
2.或者,如果我们想将LSF0102用作MDIO电平转换器,我们也不需要MDC的上拉电阻器?

 哪一项是正确的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Alan,

    我知道MDIO是一个漏极开路接口,这意味着输出端需要一个上拉电阻器来定义有效的逻辑电平。
    因此,在使用LSF时,您将同时拥有输入和输出上拉电阻器,以便与MDIO接口配合使用。

    相反,我建议您考虑使用具有内部10k上拉电阻的TXS0102设备,以节省BOM成本和板上空间。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shreyas,您好!

       我的问题是,如果客户使用MDC,是否需要上拉电阻? 根据MDC规格,似乎不需要上拉电阻器,但LSF0102是否需要它在MDC应用中?  

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    MDC是单向的,LSF的推拉->输入侧不需要上拉电阻。 输出端需要上拉电阻。
    MDIO是双向开路漏极。->输入和输出端都需要LSF上的上拉电阻器
    TXS0102可同时支持这两种电阻,而无需在输入或输出端使用上拉电阻器。