This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G123:方程式I可用于基于特定脉冲持续时间计算R (ext)和C (ext)

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G123

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/663209/sn74lvc1g123-equation-i-could-use-to-calculate-r-ext-and-c-ext-based-on-a-specific-pulse-duration

部件号:SN74LVC1G123

您好,

我看 的是数据表 ,计算脉冲持续时间的唯一方法是使用应用曲线。 我想知道我们是否有某种公式可以用来根据特定脉冲持续时间计算R (ext)和C (ext),因为我正在寻找比这些曲线能够提供的更精确的公式。 我使用的是3.3V电源。  

此致,
David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,David:
    有一个关于使用SN74LVC1G123进行设计的应用说明,我相信它将回答您的问题: www.ti.com/.../slva720.pdf

    您寻找的方程式适用于所有单稳态多谐振捣器:puls_width = k * R * C (以秒为单位)。

    对于一级分析,K通常可以假定为1,然后在原型中,电阻值可以更改为在更精确的脉冲宽度中进行刻度。