This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV74A:短时间额定值(10ms~50ms)时的连续输出电流

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LV74A, SN74LVC1G34

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/662883/sn74lv74a-continuous-output-current-in-case-of-short-time-rating-10ms-50ms

部件号:SN74LV74A
主题中讨论的其它部件: SN74LVC1G34

大家好

您是否介意询问SN74LV74A?

 在短时间额定值(10ms~50ms)情况下,输出电流是多少?
数据表显示连续输出电流(每秒)。
如果您有这些数据,能否告知我们?

此致,

松本博塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Matsumoto-san:
    25mA绝对最大额定值没有时间限制-无论是1ns还是1s,它仍然违反数据表规范,超过25mA。

    此设备的设计真正用于驱动12mA,而不是25mA。 如果您需要更多电流,我建议在输出后添加驱动程序,如SN74LVC1G34 (或类似的设备)。