This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 了解硬件中断点

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/661674/hardware-break-points-understanding

大家好,

我正在使用GCC调试器并放置硬件中断点来调试一个问题。 每当出现更新时,中断点就会正常到达。 但我无法调试哪个函数使用调用栈调用此函数。 是否有人可以帮助我确定哪个函数调用此特定函数?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Prakash,
    感谢您使用E2E,要继续解决此问题,我们需要了解您正在使用的处理器/MCU -请给出建议。
    谢谢!
    ~Leonard
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Prakash,  

     我没有看到其他信息的回复,因此我假设您已解决了此问题,对吗?  

    此致,

    ~Leonard