This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HCT273:SN74HCT273

Guru**** 2383970 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/660973/sn74hct273-sn74hct273

部件号:SN74HCT273

您好,TI团队:

我是来自印度尼西亚技术执行委员会的Neni Olya。

我想确认该零件号的数据表,

第3/11页的特别信息

在数据表上,表示是ns,是真的吗?

我需要这些数据来支持我公司的工作,

感谢您的回复

此致,

Neni olya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Neni:

    是的,ns是正确的,但是我不确定此规格是指"每伏"值还是总转换时间。  通常,我们的数据表列出了"输入转换上升/下降 速率",其测量单位为ns/V

    大值(500 ns)让我相信这可能是最大总转换时间规范。

    对于您当前的设计,我的建议是将输入保持在500 ns或更快的过渡时间。  CMOS设备在处理缓慢的边缘时工作不是很好,因此速度越快越好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Emrys:

    感谢您的快速响应,

    实际上,我想确认该值的意思是500ns或500 ns/V。
    我需要实际条件值并指明以记录对我的工作的支持,
    我无法继续设计不明确的指示,

    您能帮我确定提示吗?
    很抱歉,很多人提出了要求

    谢谢你

    此致,

    Neni olya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Neni,
    我花了一点时间才找到答案。

    正确值为500ns。

    此规范应称为"输入转换时间",由于我们的数据表中最近(过去3年内)的格式更改,该名称已更改,并且在大多数HC系列数据表中不正确。 我们有一个项目正在更新这些错误,但您可能在3到6个月内未看到更新版本。