This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G126:SN74LVC1G126/输出状态低于1.65V

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/662035/sn74lvc1g126-sn74lvc1g126-output-state-at-less-than-1-65v

部件号:SN74LVC1G126

您好,

请让我询问输出电压小于1.65V的状态。 是不稳定,Hi-Z还是低输出?

此致,

Satoshi /日本Disty.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Satoshi San,

    如果确定了OE引脚,则在通电或断电期间,输出将保持高阻抗状态,如数据表第10页中的此陈述所示:

    为确保在加电或断电期间处于高阻抗状态,应通过下拉电阻器将OE连接至GND;电阻器的最小值由驱动器的电流供应能力确定。

    由于此器件具有'Ioff -部分断电保护'功能,当电源引脚接近0V (<400mV)时,输出将处于高阻抗状态。

    在所有其他情况下,不保证输出处于任何特定状态。

    此类简单设备通常会在其额定电压范围以下继续运行,因此,如果启用输出,您应该会看到设备像缓冲器一样工作。 在某些情况下,晶体管的电压(VDS)将不足以正常工作,并且输出将变得不可预测。 如上所述,TI既不指定也不保证这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Emrys您好,

    感谢您的评论。 我了解,如果断言OE引脚,输出将保持高阻抗状态。 那么,您如何看待未断言OE引脚?

    此致,
    Satoshi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Satoshi San,

    这是我的帖子的剩余部分:

    如果未断言OE引脚:

    由于此器件具有'Ioff -部分断电保护'功能,当电源引脚接近0V (<400mV)时,输出将处于高阻抗状态。

    在所有其他情况下,不保证输出处于任何特定状态。

    此类简单设备通常会在其额定电压范围以下继续运行,因此,如果启用输出,您应该会看到设备像缓冲器一样工作。 在某些情况下,晶体管的电压(VDS)将不足以正常工作,并且输出将变得不可预测。 如上所述,TI既不指定也不保证这一点。