This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVT244B:上升时间

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/661570/sn74lvt244b-rise-time

部件号:SN74LVT244B

尊敬的各位:

在文档SCEA002A中,对LVT系列进行了概述:在图13和图14中,显示了上升时间和下降时间与温度。

上升和下降时间的值均小于2ns,这很适合我的AA客户的应用要求。

遗憾的是,我找不到LVT系列的任何DS显示该值。 在大多数情况下,上升时间只有一个规格作为最大值(10ns)。

SCEA002A中的值是否只是典型值? 如果不能,您可以指示缓冲区,即具有与SCEA002A中显示的缓冲区相似的三稳压器的3.3V电压?

此致,

Domenico

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Domenico,
    据我所知,任何LVT系列数据表都未指定输出转换率-您可能会将其与建议操作条件中指定的输入转换率混淆。

    “LVT系列特性”中显示的图是所有LVT器件通用的输出驱动器,因此系列中的任何设备都将表现出类似的行为。 请注意,这些切换特性是在"无负载"条件下使用的,因此客户会看到响应速度较慢,具体取决于其负载条件。