请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/661570/sn74lvt244b-rise-time
部件号:SN74LVT244B尊敬的各位:
在文档SCEA002A中,对LVT系列进行了概述:在图13和图14中,显示了上升时间和下降时间与温度。
上升和下降时间的值均小于2ns,这很适合我的AA客户的应用要求。
遗憾的是,我找不到LVT系列的任何DS显示该值。 在大多数情况下,上升时间只有一个规格作为最大值(10ns)。
SCEA002A中的值是否只是典型值? 如果不能,您可以指示缓冲区,即具有与SCEA002A中显示的缓冲区相似的三稳压器的3.3V电压?
此致,
Domenico