This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1T45:我们是否有采用SN74LVC1T45的P2P设备可以支持148.5Mhz LVCMOS电平从3.3V移动到1.8V?

Guru**** 2769845 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1T45, SN74AVC1T45, SN74AXC1T45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/661483/sn74lvc1t45-do-we-have-p2p-device-with-sn74lvc1t45-can-support-148-5mhz-lvcmos-level-shift-from-3-3v-to-1-8v

部件号:SN74LVC1T45
本线程中讨论的其它部件: SN74AVC1T45SN74AXC1T45

您好 team,

我们是否有采用SN74LVC1T45的P2P设备可以支持从3.3V到1.8V的148.5Mhz LVCMOS电平转换?

Thanks.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Frank,

    您可以尝试新发布的SN74AXC1T45或现有的SN74AVC1T45设备。