This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUC126:输出时的内部上拉还是下拉?

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AUC126

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/661039/sn74auc126-internal-pull-up-or-pull-down-at-the-output

部件号:SN74AUC126

SN74AUC126 的输出端是否有内部上拉或下拉?

数据表提到了Ioff电路,但我找不到解释。  

您能否让我看一下描述。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Farshad:
    输出上没有上拉或下拉电阻器。 Ioff电路是一种专有设计,可防止电流在Vcc =~0V时流入或流出输出,即输出进入高阻抗状态。 带Ioff的输出引脚上允许的最大泄漏在设备的电气特性表中指定。

    第5页上的应用报告 中有一个很好的描述:www.ti.com/.../scea026.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢Emrys!