This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G132:烘烤时间?

Guru**** 2794765 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1092231/sn74lvc1g132-bake-time

部件号:SN74LVC1G132

您好,客户询问 SN74LVC1G132DBV 在组装过程中/结束时或包装之前是否有烘干。  条件(持续时间+温度)是什么,或者是否使用了特定标准?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kannan,

    我相信您是在询问MSL (湿度敏感等级)等级和相关信息。 数据表包括了封装选件附录中的MSL等级:

    有关MSL级别含义的详细信息,请参阅本应用报告: MSL等级和回流配置文件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Emrys,

    不,我相信他们要求在组装时提供烘焙条件(干烘焙?)。 您可以分享哪些内容? 通常,我假设真空包前有烘干。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是MSL1商用设备-装配过程中不会烘焙。