This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4081B-MIL:型号之间的差异

Guru**** 2520400 points
Other Parts Discussed in Thread: CD4081B-MIL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1092528/cd4081b-mil-difference-between-variants

部件号:CD4081B-MIL

大家好,

CD4081BF3A和M3.851万/17001BCA之间1.7001万之间有何区别? 这两个部件 都属于通用部件CD4081B-MIL并具有相同的规格。  但是,M3.851万/17001BCA的1.7001万的价格似乎比CD4081BF3A高得多。 这两个都是军事级零件 ,似乎也符合 军事标准MIL-PRF-3.8535万。

提前感谢!


此致,

Jejomar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    CD4081BF3A: MIL-PRF-3.8535万      
    M3.851万/17001BCA:1.7001万: MIL-M-3.851万