This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0108E:设计帮助

Guru**** 2747375 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS0108E, SN74LXC8T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1092993/txs0108e-design-help

部件号:TXS0108E
主题中讨论的其它部件: SN74LXC8T245

各位专家,您好!

你好。 客户希望使用TXS0108E驱动光耦合器。

最初的查询是关于压降,当他测试470欧姆(使用3.3Va至5Vb)时,电压从5降至2V。 能够确认这是因为内部上拉使其成为分压器。

您能否确认设备是否可用于此应用程序? D/S显示它最多可支持50mA。

光耦合器可在7至12mA范围内工作。

请提供帮助。

谢谢你。

此致,
Archie A.(Archie A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Archie,

    否。此设备本身不提供任何驱动器,我建议改用SN74LXC8T245设备。