This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVCH16T245-EP:封装说明

Guru**** 2381570 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1092932/sn74lvch16t245-ep-package-clarification

部件号:SN74LVCH16T245-EP

大家好,

我们能否澄清 CLVCH16T245MDGREP和 CLVCH16T245MDGVREP之间的区别? 从我的初始检查来看,唯一的区别似乎是他们的SOP封装类型- DGG和DGV。

SN74LVCH16T245-EP产品页面 显示DGV变体为48引脚。 但是,DGV封装图仅显示 24引脚封装



数据表中也没有关于24引脚封装方向的任何信息。 我们可以请求您帮助检查此问题吗? 提前感谢!


此致,

Jejomar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jejomar,

    您必须参考下面圈出的引脚数: