This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUP2G17:我想问,当使用此芯片(SN74AUP2G17)时,如果一个通道未使用,如何正确配置输出

Guru**** 2604235 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1092798/sn74aup2g17-i-would-like-to-ask-when-this-chip-sn74aup2g17-is-in-use-if-one-channel-is-not-in-use-how-to-configure-the-output-properly

部件号:SN74AUP2G17

我想问,当这个芯片被使用时,如果一个通道没有被使用,如何正确配置输出