This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUC1G125:ESPI中的双向操作

Guru**** 2382640 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AUC1G125
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1091911/sn74auc1g125-bidirectional-operation-in-espi

部件号:SN74AUC1G125

专家,您好!

客户想在 ESPI应用程序中使用SN74AUC1G125,并想知道 SN74AUC1G125是否可以执行双向操作。 请问您是否可以帮助我们回答这个问题? 非常感谢!

此致,

Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此设备是单向的。

    只有当您有单独的方向信号时,才可以缓冲双向信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Clemens:

    了解并感谢您的反馈。 谢谢!

    此致,

    Ann Lien