This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74HC4017-Q1:TPD与CL

Guru**** 2826195 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1092420/cd74hc4017-q1-tpd-vs-cl

部件号:CD74HC4017-Q1

大家好,

数据表中的tpd spec以CL=50pF和15pF为条件。 共有2个问题。

  1. 您是否有tpd与CL表征图解数据?
  2. TPD是否直接受CL影响? 或更长的tr/tf会导致更长的tpd?(输出的上升边缘起点延迟或由于RC常数更高而更长tr)

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Hirai-san,

    您4017您是否有tpd与CL表征图解数据?

    我们没有tpd与CL 表征图解数据。

    tpd4017 tpd是否直接受CL影响?

    是的,tpd直接受到CL的影响 。

    或4017或更长的tr/tf会导致更长的tpd?

    是的。 以下是使用在15pF和50pF下测试的数据表值得出的TPD与CL的图解。 在0加载时存在内部延迟。   

    此致,

    Sebastian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sebastian-San,

    谢谢! 我与客户交谈过。

    他将在Vcc=3.3V的情况下使用此设备。 但上述近似值适用于Vcc=5V,而数据表对于15pF和50pF都没有Vcc=3.3V的典型值。

    您能否提供典型值来近似于Vcc=3.3V?

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    未为HC系列设备指定3.3 V值。 您必须使用线性插值: [FAQ]哪种方法最适合用于估算数据表中给出的规格值?