This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVTH245A:三态泄漏电流?

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AHC245-EP, SN74AC245-EP, SN74ABT245B-EP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1091102/sn74lvth245a-leakage-current-in-tri-state

部件号:SN74LVTH245A
主题中讨论的其他部件:SN74AHC245-EPSN74AC245-EPSN74ABT245B-EP

团队,  

我的客户有以下问题:   

我正在使用TI SN74LVTH245缓冲器,当此部件处于3态(OE=1)时,数据总线出现问题。 当设备被禁用时,泄漏电流似乎足够高,足以干扰其他电路。 数据表未指定缓冲器处于3态时的泄漏电流。

此致

亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Aaron,

    此器件的每个输入/输出引脚上都有总线保持电路,这些电路始终处于活动状态,其目的是保持引脚上的先前状态,以消除任何浮动状态。 如果要将未使用的PIN强制为特定状态,则应使用非总线保持设备。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Emrys,  

    最好替换的设备是什么?  最好在-EP。  SN74LVC8T245MDWREP?   

    此致,

    亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这取决于您需要的特性,尤其是驱动强度。 一些可能的替代品是SN74AHC245-EP,SN74AC245-EP或SN74ABT245B-EP。