This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0108E-Q1:推拉式,打开排放口

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: TXS0108E-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1092296/txs0108e-q1-push-pull-and-open-drain

部件号:TXS0108E-Q1

您好,专家,

我对 TXS0108E-Q1推拉式和开放排水有一些疑问。

  • 如以下数据表所示,此数据速率是否适用于 TXS0108E-Q1输入端口和输出端口? 如果输入信号为推拉/开路漏极, 则TXS0108E-Q1可接受高达100Mbps/1.2Mbps的速度。 同样,  如果输出信号为推拉/开路漏极, TXS0108E-Q1可传输高达100Mbps/1.2Mbps的速度。 对吗? 我也不明白为什么有两种不同的数据速率。 是什么限制了汇率? 接口自身的功能?

  • 我看到 TXS0108E-Q1具有内部上拉电阻器,约为4K欧姆。 如果信号路径为MCU1 (I2C)-->TXS0108E-Q1-->MCU2 (i2c),我是否需要两侧都上拉外部电阻器? 根据我的理解,我不需要,因为我们有内部上拉电阻器。

非常感谢您的帮助!

巴西,

郑电气

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当外部设备使用推/拉驱动程序时,TXS可使用高达110 Mbps的速度。 当外部设备使用漏极开路驱动程序时,TXS最高可与1.2 Mbps配合使用。 (此限值由TXS输入端的电压达到切换阈值的速度决定。)

    TXS是一种无源开关,具有漏极开路输出,但它具有边缘加速器,在切换时短时间内类似于推/拉输出。

    TXS两侧都有内部上拉电阻器;您不需要外部电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Clemens:

    感谢您的快速回复。  

    0108 -open-exeer/4045110#4045110"]此404.511万此限制404.511万限制由TXS输入端的电压达到开关阈值的速度决定

    但我对数据速率仍有些困惑。 我以Vcca = 1.8V,Vccb = 3.3 V为例。 我们可以获得数据速率参数和上升时间参数。 脉冲持续时间和上升时间之间是否存在关系? 如何从不同的上升时间获得相应的数据速率? 非常感谢您的帮助!

    巴西,

    郑电气

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    脉冲持续时间与数据速率相同:1 / 45 Mbps = 22.2 ns/bit,1 / 65 Mbps = 15.3 ns/bit,1 / 70 Mbps = 14.3 ns/bit。

    建议的工作条件表指定了保证"推/拉"特性的最大输入转换上升/下降速率。 如果上升/下降速度较慢,则只能保证"漏极开路"特性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Clemens:

    什么是  "推/拉"特性, 什么是"漏极开路"特性? 驾驶能力? 谢谢。

    巴西,

    郑电气

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些是上表中条目的标签。 出于实践目的,它们是快边和慢边。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿,Elec,

    这些标签是指与此设备连接的驱动程序类型。 由于依赖上拉驱动器来驱动High与PFET相比,漏极开路的整体数据速率将会降低。