This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G02:SN74LVC1G02DCK3 -表示在"3"后缀后面

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1092614/sn74lvc1g02-sn74lvc1g02dck3---meaning-behind-3-suffix

部件号:SN74LVC1G02

你好,

我无法找到有关此部件号上"3"后缀的任何信息。 请您帮助我了解这意味着什么?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI不再销售该部件号。 这种信息很可能已不复存在。

    通常,此类后缀表示不同的卷筒或卷筒中的不同方向。 电气特性没有变化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你,Clemens。 我将传递此信息