This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVCH1.624万A:设备SN74LVCH1.624万ADGGR的散热信息

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/568820/sn74lvch16240a-thermal-information-for-the-device-sn74lvch16240adggr

部件号:SN74LVCH1.624万A

您好,

您能提供设备 SN74LVCH1.624万ADGGR的接线至板热阻(Theta-JB)吗?

此致,

Goutham Sharma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Goutham,

    获取此信息需要几天时间。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Goutham,

    以下是此设备的热值:

    Result (结果)- Theta JA-High K (标准数据表值):64.2
    Result-Theta JC,Top (标准数据表值):19.9
    Result - Theta JB (标准数据表值):31.7
    结果- psi JT (标准数据表值):1.9
    结果- psi JB (标准数据表值):31.4
    Result-Theta JC,Bottom (标准数据表值):N/A