This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0108:txb0108用于降低时钟电压

Guru**** 2503655 points
Other Parts Discussed in Thread: TXB0108, SN74AUP1G34, SN74AUP2G34

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/570818/txb0108-txb0108-being-used-to-step-down-clock-voltage

部件号:TXB0108
主题中讨论的其他部件: SN74AUP1G34SN74AUP2G34

您好,团队:  

我的客户的主时钟为24MHz,3V,  

他想将此时钟用于工作电压为1.8V的UC,  

请告诉我,txb0108是否是将时钟电压从3V转换为1.8V的正确选项。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shreenidhi,您好!

    是的,TXB0108可用于在24MHz频率下从3V转换为1.8V,具体取决于您的负载条件。

    您驾驶的是哪种类型的负载? 时钟是您需要翻译的唯一信号吗? 如果不是,您的其它信号是双向信号还是单向信号?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shreenidhi,您好!

    我认为不同的解决方案对您的客户更好,但我想在提出建议之前询问更多细节。

    1.主时钟和微控制器之间是否存在定时问题? 翻译会增加时钟之间的延迟,如果引入太多延迟,可能会导致问题。 部件的物理分离也会导致延迟(尽管不可能导致问题,但值得提及。 FR4上的6英寸外部跟踪相当于约1ns传播延迟)

    2.微控制器是否是系统中唯一使用1.8V时钟运行的设备?

    3.功耗是否是此系统的一个问题?

    4. 1.8V微控制器和3V系统之间是否有通信线路? 如果是这样,这些文件可能需要翻译。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,

    这里有一个修正,MCU在3.0V的电压下运行,只有MCU可以驱动3.0V的主时钟。

    关于功耗,当然我们必须注意这一点,因为这是电池供电的产品。

    因为将与MCU和图像传感器进行通信。 所以,我有一个选项,如果我 错了,请纠正我。

    由于数据线仅由图像传感器驱动且 电压为1.8V,因此无需电平转换器,因为1.8V的噪声余量与MCU匹配。

    而 一些由MCU驱动的控制信号,例如主时钟,复位等,我们可否使用分压器来简化?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我建议使用SN74AUP1G34进行此向下翻译。

    您只需将缓冲器的电源电压设置为1.8V,然后将3.0V时钟信号馈入缓冲器的输入。 由于此器件具有过压容限输入,3.0V信号将转换为1.8V。 此外,由于此器件属于TI最低的功率逻辑系列,因此它有助于降低您的功率预算(ICC最大值@25C为0.5uA)。

    如果您担心功耗,我建议您不要使用分压器- AUP系列设备将完成工作并节省您的电量。 如果您需要多个此类门,请尝试使用SN74AUP2G34,它的规格与SN74AUP1G34相同,但包含两个缓冲器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉这么说,但我只需要使用电平转换器,因为两个IC的噪声余量都在边缘。

    因此,计划将单向或双向电平转换器用于此应用程序。

    电流消耗低的任何建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Sumit,

    我想我不理解您的要求。  让我们检查一下我是否有以下正确答案:

    1.单向翻译

    2.输入为3V,24MHz方波

    3.输出电压为1.8V

    4.最小化功耗

    我犯了错误还是错过了什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Maier,

    请查找我的在线回复。
    1.单向翻译
    Sumit图像传感器有8条数据线和2条更多的线,VSYNC,HSYNC将由图像传感器驱动,电压仅为1.8V,因此我只需要此线的单向。

    2.输入为3V,24MHz方波
    Sumit时钟由MCU驱动,这与24MHz相同。
    复位,时钟,断电将来自MCU侧的3V电压,因此我还需要单独的单向转换器。
    3.输出电压为1.8V
    总结-是的
    4.最小化功耗
    总结-是的

    您可以建议使用双向还是单向。 ?