This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G07:输入转换上升或下降速率的具体含义

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G07

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/570810/sn74lvc1g07-meaning-of-the-spicification-of-the-input-transition-rise-or-fall-rate

部件号:SN74LVC1G07

大家好,

在已经处于生产阶段的项目中(每次1万件),我想使用一个SN74LVC1G07,而不是另一个非常相似的设备。

SN74LVC1G07工作正常,但不符合输入转换上升或下降速率的规格。

主板上的输入信号的上升或下降速率约为75 ns/V,而数据表指定的最小值为5 ns/V

我已经考虑了“慢速或浮动CMOS输入的影响”应用说明,并进行了测量,以了解如果不符合规范会发生什么情况。

我已在SN74LVC1G07上使用示波器探头在交流电中耦合并设置为20 mV/div测量电源电压,以便检测开关过程中消耗的异常电流导致的电源电压下降。

我使用了上升或下降速率为2100和1000 ns/V的输入信号,但我看不到任何异常行为。

我能看到的唯一信号是输入和输出信号上的振铃,只有在集电极开路输出从高切换至低时才会发生。 振铃不会改变输入下降速率是2100还是1000 ns/V 此外,我已确认我看到的振铃是由于探头的接地连接,如果我接地连接非常短,则振铃消失,所有信号显示完美。

那么,我如何才能看到不遵守该说明的后果?

如果我的主板上使用SN74LVC1G07,我会有什么期望?

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Marcello,

    我已通知了相应的应用程序工程师,他将在24小时内回复您的查询。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Marcello,

    很好地知道,您已经注意到了详细信息,也浏览了应用程序说明。
    我在推拉设备上进行了一些实验,看到了振荡,同时从低切换到高,从高切换到低,以实现缓慢的输入上升边缘速率。 同样,有些设备可能会也可能不会显示它,使用75ns/V时,可能没有明显的效果,但是我需要查看数据表值,并建议保持在所示的限制范围内。