This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TX517:TX517 CW模式

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: TX517

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/570665/tx517-tx517-cw-mode

部件号:TX517

如果TX517不能在CW模式下使用,请确认以下输入和电源配置是否正确?

- VCWA,VCWB上的向下拉(外部R)较弱至GND

- GNDCW,GNDCWA,GNDCWB连接到GND

- PDPS\=高

- CWINA,CWINB =低

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Oliver,您好!

    我已通知此设备的相应应用程序联系人。 他们应在收到回复后尽快为您提供回复。