This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC4T774:用作总线缓冲器

Guru**** 2813665 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC4T774

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/569113/sn74avc4t774-as-a-bus-buffer

部件号:SN74AVC4T774

您好,

客户想要使用SN74AVC4T774,如下图所示。 请提供每个输出的偏斜信息吗?

条件:Vdd=1.8V,数据速率=100Mbps

此致,

Toshiyuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Toshiyuki:

    我们的所有逻辑器件保证在相同负载下最大偏移为1ns。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Aozer -san,

    感谢您的回复。 是否有通道 到通道偏移的应用说明?

    此致,

    Toshiyuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Toshiyuki:

    我能找到的关于歪斜的唯一应用说明如下:

    定义歪斜,传播延迟,相位偏移(相位误差)

    遗憾的是,我找不到一个应用说明,其中提到了我们不同逻辑系列的特定偏差值。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Aozer-san,

    然后,您是否有通道来通道倾斜测量?

    此致,

    Toshiyuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Toshiyuki:

    遗憾的是,我们没有针对设备的信道到信道偏差的任何特定测量值。

    由于SN74AVC4T774是CMOS设备,我们可以安全地假设信道偏移将保持在250 ps以下,假设所有输出上的负载相等。 但是,通常1ns是经验的标准规则。