This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUP3G14:在Vcc=3V的情况下推荐低电平输出电流

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AUP3G14

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/570750/sn74aup3g14-recommend-low-level-output-current-in-case-of-vcc-3v

部件号:SN74AUP3G14

大家好

您是否介意我们询问SN74AUP3G14?

在数据表中,如果 Vcc=3V,建议的低电平输出电流为4mA。
我们的客户使用6mA (IOL),Vcc = 3.3V。
那么,它是否会导致热问题?

此致,

松本博塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当输出过载时,压降会变大。 因此,在最坏的情况下,在4 mA时,您会得到比指定的0.45 V稍大的电压降。 (在典型情况下,您甚至可能不会超过0.45 V)。

    不管怎样,即使三个输出上的电压降完全不现实,也会有3×3 V×6 mA = 54 mW的功耗。 在DQE封装中,这将导致温度增加54 mW×261°C/W = 14.1 °C,这将完全无害。