This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC132-Q1:温度补偿阈值级别

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74HC132-Q1, SN74LVC1G132

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/569540/sn74hc132-q1-temperature-compensated-threshold-levels

部件号:SN74HC132-Q1
主题中讨论的其它部件: SN74LVC1G132

尊敬的团队:

我们收到了有关逻辑设备 SN74HC132-Q1阈值级别的请求。 客户希望在5V和3.3V的电压下使用该设备。

该数据表提到阈值级别,包括最小值/最大值以及典型值@ 25°C
整个温度范围仅显示最小值/最大值。

由于零件具有温度补偿阈值级别:

假设在整个温度范围内典型阈值水平保持不变,这是否正确?
零件到零件的变化是否在最小/最大值范围内?

感谢您的支持!

此致
马丁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Martin,

    感谢您的发帖-我已通知相应的工程师,他将在24小时内回复您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Martin,

    典型的阈值根据温度范围会有一些变化,但磁滞很可能保持不变,因为漂移会相互抵消。
    根据数据表,零件之间的差异应介于最小值和最大值之间。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shreyas您好!  

    非常感谢您的回答。

    我们是否有一些额外的测量数据(或图表)可与客户分享?

    谢谢,致以诚挚的问候
    马丁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很遗憾,我没有HC132-Q1的图解。 我参考了类似的设备SN74LVC1G132,发现温度越低,通常阈值越低。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shreyas您好!
    感谢您的回答。

    LVC1G132没有"温度补偿阈值级别"功能。
    是否有与HC132类似的设备的其他数据可用?

    了解"温度补偿阈值级别"实施的工作原理以及我们可以从它获得什么。

    谢谢,致以诚挚的问候
    马丁
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Martin,

    我与产品工程师讨论了温度补偿阈值,您认为VT不会随温度变化而变化是正确的。
    CHAR数据真的很旧,必须从纸质副本扫描! 我看到,在不同的温度和批次之间,VT移动是最小的。