This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G14-Q1:此设备的封装是什么? SN74LVC1G14-Q1

Guru**** 2563960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/570382/sn74lvc1g14-q1-what-is-the-package-of-this-device-sn74lvc1g14-q1

部件号:SN74LVC1G14-Q1

数据表的第一页是SOT-23
最后一页是SC70

哪一项正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kojima-san,您好!

    感谢您在我们的数据表中指出此错误。

    该错误位于数据表的第一页-此器件仅在TI的DCK封装(SC70型封装)中提供。  我将提交此错误以立即修复,但是更新文档的公共版本需要一些时间。

    验证这一点的最佳位置是在本数据表的'Package Option Addendum'--第14页中查看完整的可订购部件号,其中列出的可订购部件号为:SN74LVC1G14QDCKRQ1

    SN74LVC1G14Q是部件号,表示功能(LVC系列逻辑,单栅极,施密特触发反相器),Q表示汽车版本。

    DCK封装,2.1 x 2.0 mm ,0.65 mm 节距,5引脚,数据表第18页上的详细机械图

    R表示此零件号在卷盘上

    Q1表示Q100合格