This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV4T125:驱动换档所需的XA输入引脚电流

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LV4T125, TXB0104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/570233/sn74lv4t125-drive-current-needed-on-xa-input-pins-to-shift

部件号:SN74LV4T125
主题中讨论的其他部件: TXB0104

大家好,

我有一位客户在考虑使用 SN74LV4T125, 但他们过去遇到过问题,他们的输入信号不够强,无法驱动足够大的输入针脚进行更改。

当VCC设置为3.3V时,VI = 0和VI = 5V的输入电流要求是什么? 这将从5V向下转换为3.3V。

我知道一些TI缓冲器有一个总线保持器电路,在该电路中输入必须被足够硬的驱动,以便将状态从0切换到VCC或从VCC切换到0。 我想知道此设备是否有这样的要求。 我的客户在使用TXB0104时就开始这样做了。

谢谢!

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXB不是一个'正常'逻辑器件;自动方向传感电路的作用与总线保持电路类似。

    SN74LV4T125使用平面CMOS输入,这些输入只是两个MOSFET的栅极。 当前需求约为零(请参阅数据表中的CI和II)。