This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHC14:tPHL非数据(Vcc=5V)

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AHC14, SN54AHC14

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/569831/sn74ahc14-tphl-not-data-vcc-5v

部件号:SN74AHC14
主题中讨论的其他部件: SN54AHC14

您好,

SN74AHC14数据表(SCLS238L)第7页“6.7 Switching CharacteristicS-5V”的tPHL部分只有空白。
(tPHL:从A (输入)到Y (输出),CL=15pF:SN74AHC14列)

例如,如果未提及,我是否可以参考SN54AHC14的tPHL数据

※μ s tPHL在3.3V电压下由1ns (最小值)和19.6ns (最大值)调节。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,自助餐厅,

    在这种情况下,tPLH被指定为两个设备相同,因此您可以安全地假设两个设备的tPHL相同(因为这些值通常非常接近或在CMOS设备中相同)。 在许多逻辑器件中,我们只为tPLH和tPHL - TPD评定单个值。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Emrys-san

    感谢您的支持

    我了解它与SN54AHC14的1 ns (最小值),10 ns (最大值)规格相同。

    此致

    自助餐厅