This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 将PICAX AX027 FTDI电缆串行数据反转至芯片?

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC04A, SN74HC04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/569370/invert-the-picaxe-axe027-ftdi-cable-serial-data-going-into-a-chip

主题中讨论的其它部件:SN74LVC04ASN74HC04

我有 一根PICAX AX027 FTDI电缆,并且串行数据的波特率为9600。我认为,需要将其转换为与需要接收数据的SpeakJet芯片兼容。  

我不是一名电子工程师,所以我正在尝试找到最简单的解决方案,在9600波特串行数据从电缆流向芯片时将其反转。  

SpeakJet 芯片可以在3.3V至5V的电压下运行,没有问题。  我通常将SpeakJet芯片绑定到连接接地的3 AA电池组。  

我正在寻找一个带有零件号的简单示意图,如果有电阻器,则是电阻器的值。  

R2Pv1.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    简短回答:您需要SN74LVC04A等逻辑逆变器--假设您的信号为0V (低电平)和3.3 (高电平)或5V (高电平)。

    长的回答:我需要您的帮助,以获取您想要反转的信号的一些信息,从而确定您需要什么。

    你提到了串行数据在一条波特率为9600的FTDI电缆上--这给我带来了一个问题的世界。 我会尽量使它们简单而具体。

    您的数据信号是单端还是差分? (单端意味着所有信号线路共享一个接地,差分意味着每个信号都有一对线路)例如,USB有一个D+和D-线路,这意味着它有一个差分信号。

    您的信号工作电压是多少--您提到的芯片工作电压是3.3V和5V,这是否意味着您的通信通道工作电压是0V (低电压)和3.3V (高电压)?

    我还想知道信号到达将进行翻转的设备时的边缘速率。 您是否可以使用示波器为我们提供信号图像?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    我只知道输出是串行数据,通常传输到PICAX 28X2模块或PICAX芯片(它们是PIC芯片)

    使用SparkFun FTDI电缆(www.sparkfun.com/.../9718) ,我可以将9600波特的串行数据从我的PC发送到SpeakJet芯片,没有问题。 我猜AX027电缆(www.picaxe.com/.../axe027.pdf) 只是倒转位。 所以我想用一块简单的电路来测试这个。

    下面是一个简短的视频,显示了来自PICAX AX027电缆的信号;
    brainless.org/.../SerialData-PICAXCable-VID_2017.0101万_113935.mp4</s>11.3935万
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    查看您提到的FTDI电缆原理图,其中有一个称为FT232R的芯片,它将USB D+/D-线转换为UART单端5V信号。

    如果要反转其中一条线,最简单的设备就是SN74HC04 (假定您需要PDIP封装中的某些内容)。  这是一个标准CMOS反向器,工作电压为5V。  此特定器件中有6个反相器,因此请确保正确端接所有未使用的输入(仅接地未使用的输入,保持未使用的输出断开)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    我只需要反转输出,因为我不使用输入。  难道没有一个简单的晶体管或单位逆变器芯片可以做到这一点吗?