This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUC07:为智能手机文件夹类型查找SD卡接口驱动程序的正确设备。

Guru**** 2856630 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AUC07, SN74AUC244, SN74LVC244A, SN74AUC245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/569528/sn74auc07-looking-for-proper-device-for-sd-card-interface-re-driver-for-smart-phone-folder-type

部件号:SN74AUC07
主题中讨论的其他部件: SN74AUC244SN74LVC244ASN74AUC245

尊敬的专家:

客户正在寻找重新驱动器以连接SD卡6针脚(Data0~3,CMD,CLK)。

目前,由于 板到板连接的长线路跟踪 ,它们在高速(200MHz)通信方面存在问题。

我推荐SN74AUC07,但尺寸是3.5 ,客户表示很大...

所需数据速率:200MHz以上,较小尺寸,6引脚重驱动器。

您是否建议将较小的设备用于此应用程序?

谢谢!

徐志勋。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好JH:

    请注意,由于AUC07设备是漏极开路输出设备,因此输出上需要6个电阻器作为上拉电阻。
    我们建议使用SN74AUC244设备。 它采用RGY封装,可处理您所需的速度。 该封装略大于3.5 x 3.5 建议的尺寸,但不需要输出上的上拉电阻器,因此最终占用的空间更少。

    如果您对尺寸感兴趣,我们还可以推荐采用X1QFN (RWP)封装的SN74LVC244A。 此设备具有足够的频道,包装非常小。 此设备不能明确处理200MHz信号,但实际上可能能够处理,因此需要进一步评估。

    最佳,
    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Michael:

    感谢您的反馈。

    抱歉。 我不知道他们需要双向设备,因为SDIO数据是双向的。是否有双向重驱动 程序?

    至于200MHz的数据速率,我们如何根据数据表了解它? 数据表上没有关于最大数据速率的注释。

    谢谢!

    徐志勋。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Michael:
    我找到了支持双向的SN74AUC245 (3x4 BGA)。
    5通道为双向。 4条数据线和CMD..因此只有Clk来自处理器。
    在这种情况下,CLK和Data (0~3)/CMD之间的计时是否没有问题?
    此设备的最大数据速率是多少?
    您会对此提供反馈吗?

    谢谢!
    徐志勋。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好JH:

    虽然SN74AUC245没有额定频率,但AUC系列设计用于>200MHz的操作。
    这应该是适合此应用的设备。
    具体来说,您要查找的可订购部件是SN74AUC245ZQNR。

    最佳,
    Michael