This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC8T245:SN74AVC8T245的最大Tj

Guru**** 2566385 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC8T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/569120/sn74avc8t245-the-max-tj-of-sn74avc8t245

部件号:SN74AVC8T245

大家好,

  您可以帮助检查 SN74AVC8T245的MAX Tj吗?

  客户PCB上有一些高功率设备,会导致环境温度达到90C,客户想要评估 SN74AVC8T245的风险,但数据表上没有Tj规格。

此致,

尼克·戴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Nick:

    您需要此信息用于哪个软件包?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Aozer:

     封装为QFN24,完整部件号为SN74AVC8T245RHLR。

    此致,

    尼克·戴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Nick:

    我将请求提供散热信息。 请注意,他们可能需要长达两周的时间才能获得结果。