This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SPI缓冲器- TI的任何良好建议?

Guru**** 2871350 points

Other Parts Discussed in Thread: AM5728, SN74AVC4T774

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/568694/spi-buffers---any-good-recommendations-from-ti

主题中讨论的其他部件:AM5728SN74AVC4T774

您好,


我想缓冲一下我的SPI接口,它将从Sitara AM5728上脱离板载并连接到长度大于12英寸的电缆上。  TI对SPI缓冲器/中继器是否有任何建议?  我看到有I2C选项,但我还找不到SPI的任何选项。  

谢谢!

伊凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Ivan:

    您能否详细介绍一下您的申请?

    您需要哪种速度?

    信号是双向的(即数据是通过单条线路双向发送的)?

    有多少条信号线?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电缆的实际长度是多少? 什么类型的电缆? 是否有屏蔽? 什么环境? 是否有噪音?

    I²C双向信号,需要特殊处理。 其他协议(如UART或SPI)仅使用单向信号,有许多电气解决方案可用于所有这些协议。

    请参阅比较总线解决方案(SLLA067)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Emrys:
    该申请适用于工业项目。
    与大约4英寸的电缆相比,速度高达20MHz。 使用的电缆是Mirco-Coax。
    这是SPI,所以它是单向的。
    SPI上的信号是CS,MOSI,Miso,CLK,因此总信号计数为4。

    实际上,我们的TI支持团队为此提供了以下建议:TTP://www.ti.com/product/SN74AVC4T774


    我们觉得这是在继续进行的。

    谢谢!
    伊凡
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Clemens:

    在微同轴电缆束中,电缆长度约为14根(...此电缆中存在其他LVDS信号)。 环境是工业的,所以会有噪音。

    这些是SPI信号...建议我们继续执行以下操作:tTP://www.ti.com/product/SN74AVC4T774

    只是好奇,您为此使用了哪些解决方案?

    谢谢!
    伊凡
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在工业环境中,我的第一个想法是RS-422/485,但如果您已经在其他地方使用LVDS,您当然可以重复使用。

    AVC774提供单端信号,但对于比1 m 短得多的电缆,这可能是完美的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢Ivan提供的详细信息,

    您知道-还有其他版本的SPI具有更多的数据线,甚至是双向运行的数据线。 我永远不知道人们提到SPI时,'口味'是什么意思。

    通过4英寸同轴电缆发送20 MHz模拟_(即正弦波)信号应该相对安全,因为该频率的波长在15 m 周围。 但是,发送20 MHz数字信号可能有一些更高的频率组件(取决于边缘速率)。 如果20 MHz信号的边缘在1ns内切换,您可以看到频率组件高达数百MHz甚至是低GHz,然后通过4英寸电缆开始影响-组延迟和反射会导致过冲/欠冲问题以及边缘速率问题。

    在线路驱动器的输出中添加阻尼电阻是减少反射和线路电容振铃的典型方法-与输出串联约33欧姆,通常工作正常。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢Emrys和Clemens ...非常感谢您的回答。 了解不同的SPI口味...抱歉,我只是关注我当前使用的SPI口味。 的确,阻尼电阻器肯定有助于反射和回波损耗。 我目前在所有离开板的信号上都有阻尼电阻器。 我们一致认为RS422/485接口是理想的接口,但我们目前的工具箱中没有这种接口。 我们必须使用单端SPI来实现。 再次感谢,并认为此主题已回答。 -Ivan