This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0.2612万:TXS0.2612万级别转换器的替代项

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0108, TXB0104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/569346/txs02612-substitution-for-txs02612-level-shift-translator

部件号:TXS0.2612万
主题中讨论的其他部件: LSF0108TXB0104

大家好

我已经使用TXS0.2612万 SDIO扩展器电压电平转换器将SD插座连接到Xilinx Zynq SoC,以便从1.8V转换到3.3V。

它几乎可以在50MHz或100Mbps下工作。

现在我想用SSOP或TSSOP软件包的双向电平转换器来替代它吗?

我非常感谢提供合适的替代电压电平转换器:-)

TANQ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Tanq:

    我可能会推荐我们的LSF译员系列中的设备,但首先,您能否告诉我更多有关您的电路的具体信息?

    每端驱动什么(接收和传输设备)?

    每侧线路上的电容是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TANQ

    一方面,我有一个Xilinx Zynq7020,它是一个SoC芯片,在一个封装中包含两个Cortex-A9处理器和一个ARTIX7 FPGA。

    它有两个SD外设,它们使用1.8V电源工作。

    我已经将其中一个插槽通过TXS0.2612万连接到由3.3V供电的SD插座。

    我的SD外设在50MHz时钟和100Mbps数据传输速度附近工作。

    我要升级硬件,我想用电压电平转换器替换TXS0.2612万,并使用一个封装,以便于焊接,而不是TXS0.2612万。

    我需要的封装是SSOP或TSSOP,用于电压电平转换器。

    您可以在下面找到转换SoC芯片和SD插座之间的电压电平的示意图:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我还想知道一些术语的含义!
    什么是有源和无源转换器?
    我假设无源转换器是一种芯片,它没有任何类型的内部驱动器电路,因此所有驱动器强度都需要由主机提供。
    另一方面,具有某种内部驱动结构(如上拉式或单触发式边缘加速器)的则是有源转换器。
    是这样吗?
    我还想知道哪种类型的推挽式和漏极开路可以是无源或有源转换器?
    对于哪种类型的应用程序,哪种推挽式或漏极开路转换器更好?
    特别是对于我需要的应用,通过50MHz时钟和100Mbps以上的数据速率连接到SDIO,哪个输出阶段更好?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在较大的软件包中找到一个级别转换器并不困难-但找到一个与TXS0.2612万完全相同的软件包。

    我建议切换到LSF0108进行转换,因为它是TSSOP的,并且支持大多数系统中的高速双向信号(需要低线电容)-- 但是,此设备是一个简单的转换器,它不具备TXS0.2612万的切换功能,并且需要外部上拉电阻器(至少在每条线路的较高电压侧)。

    对于有源与无源转换器,有源转换器将包含某种输出驱动器,无论是推挽式还是漏极开路,并且此驱动器将具有输出电流功能。 '被动'转换器不会提供任何自己的电流。 我在上面推荐的LSF设备是一个'无源'转换器,所以如果您的上拉电阻在电路低电压时产生10mA,那么驱动低电流的设备必须吸收该电流-- LSF转换器不会吸收或提供其自身的任何电流。

    TXS0.2612万的工作方式与LSF0108非常相似,但它内置了更多功能。 两者都使用pass-FET夹紧式转换方法。 然而,TXS设备中的单触式边缘加速器和其他有源电路不会改变它是无源转换器。 如果您想看到一个活动的翻译器,则TXB0104就是一个示例。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢Emrys
    这非常有用...因此根据您的回复,最好继续使用TXS0.2612万 ;-)

    请您回答以下问题:
    对于哪种类型的应用程序,哪种推挽式或漏极开路转换器更好?
    特别是通过50MHz时钟和100Mbps以上的数据速率连接到高速设备(如SDIO)时,哪个输出阶段更好?

    提前预定的Tanq酒店