This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0204:LSF0204

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0108, LSF0204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/569515/lsf0204-lsf0204

部件号:LSF0204
主题中讨论的其他部件:LSF0108

我使用 了VQFN封装类型的LSF0204和LSF0108,在Vref链中带有上拉电阻,但不将其用于数据通道。 我使用了B侧3.3V和A侧5V。

0108两侧芯片工作正常。 但是0204侧面B 有3.3V电压,侧面2.4V电压。 并且应该具有3.3V,如0108。

我的问题是:

这些芯片之间有何区别?

-为什么0108工作,0204不工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Vladimir,

    这些器件的工作原理基本相同,但是LSF0204将偏置电路所需的200kOhm电阻器整合到其内部结构中。 它还添加了一些电路,以允许更简单的外部使能引脚。

    您能否提供一个示意图,说明这些电路是如何连接的? 它们的工作方式应与I/O信号相同,但每个电路的应用电路略有不同。