This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74ALB1.6244万:VIHMIN和VILmax数据

Guru**** 2650475 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/569546/sn74alb16244-vihmin-and-vilmax-data

部件号:SN74ALB1.6244万

大家好,

您是否有SN74ALB1.6244万DGGR的VIHMIN和VILmax数据可与客户共享?

查看数据表图1和图2,其中给出了VOH和VOL规格。

在哪里可以找到VIH最大值和最小值数据?

谢谢!

Mizanur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Mizanur,

    SN74ALB1624x器件基于BiCMOS技术构建,操作方式与现代/标准CMOS逻辑不同。

    数据表上的'Figure 1'显示了给定(高)输入电压(3种不同输出电流)的输出电压,'Figure 2'显示了给定(低)输入电压的输出电压。

    请注意,此器件上的输入所需的电流比CMOS器件通常所需的电流要大得多--控制输入所需的电流最大值为10uA (这在较旧的CMOS中是正常的),但数据输入所需的电流最大为1mA -这通常只能在较旧的BJT逻辑中看到。 这些器件结合了这两种技术,以提供高速,高驱动输出和低延迟时间,而成本为额外的驱动电流。

    要回答您的初始问题,此数据表中没有VIH或VIL。 要使用此零件进行设计,客户需要知道所需的输出(V_OH和V_OL),然后使用给出的图表确定最低输入电压要求。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Emrys您好,
    谢谢。

    Br,Mizanur