This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0108:LSF0108数据速率

Guru**** 2756805 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0108, TXS0104E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/569169/lsf0108-lsf0108-data-rate

部件号:LSF0108
主题中讨论的其他部件: TXS0104E

团队成员,您好!

LSF0108和TXS0104E之间有什么区别? 如果客户想要支持60Mbps数据速率,双向电平转换,我们的LSF0108 TXS0104E是否支持? 谢谢

此致,

南方

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好南方:

    TXS和LSF转换器之间的主要区别在于TXS转换器具有内部上拉电阻器和用于边缘速率加速的单触发电路。 单次激发可在上升/下降边缘提供多mA电流,以加快边缘速率。 LSF0108是一种无源转换器,它没有任何类型的内部驱动器电路,因此所有驱动器强度都需要由主机提供。

    TXS0104E不支持60Mbps,最大数据速率为24Mbps。 LSF0108可支持高达200Mbps的速度。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Aozer:

    明白了,谢谢

    此致,

    南方