This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV574A/OE引脚连接

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/569316/sn74lv574a-oe-pin-connection

您好,

请让我询问有关/OE引脚连接和通电时的行为。

  1. 您是否建议将/OE引脚绑定到GND?
  2. 请告诉我通电后的输出状态,并将/OE引脚连接到GND? 是高,低还是 无限期高/低?

此致,

Sonoki /日本Disty.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Satoshi - San,

    要直接回答您的问题:

    1./OE引脚应通过上拉电阻器连接到Vcc,如第2页的数据表中所述。

    2.为确保在加电/断电期间处于高阻抗状态,应将/OE连接到Vcc。  如果/OE引脚接地,则在通电过程中输出未定义。

    有一个应用说明,解释了计时器设备的开机状态, 如此处所述。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Emrys:

    感谢您的评论。 请让我再问一个关于#1的问题。

    关于1,客户不需要确保在通电过程中处于高阻抗状态。 他们希望将/OE引脚连接到GND,以简化其电路。 现在,我想知道是否可能通过将/OE引脚绑在GND上而造成损坏。

    关于2号,我了解如果/OE引脚连接到GND,则在通电过程中输出未定义。

    此致,
    Sonoki