This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHCT1G125:用于UART信号

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AHCT1G125, SN74LV1T125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/568853/sn74ahct1g125-use-for-uart-signal

部件号:SN74AHCT1G125
主题中讨论的其它部件: SN74LV1T125

你(们)好

我们正在考虑将SN74AHCT1G125用于UART信号,电平转换为3.3V至5V。

VCC=5V

3.3V -> SN74AHCT1G125 -> 5V

我认为这是可能的。

您是否曾使用过类似的用法?

BestRegards

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    AHCT系列部件的较低V_IH值(2V)使其非常适合您所述的向上翻译。

    您还可以考虑使用转换器,例如SN74LV1T125,它是专门用于电压转换的转换器。