This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC8T245:数据表中SN74LVC8T245DW的引脚缺失问题

Guru**** 2535850 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC8T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/567511/sn74lvc8t245-question-missing-pinout-of-sn74lvc8t245dw-in-the-datasheet

部件号:SN74LVC8T245

你好 ,团队成员。

 SN74LVC8T245数据表第4页中没有DW封装的引脚。

我认为DW与DB,DBQ,DGV和PW等其他软件包的引脚相同。

我对吗?

如果是,请在有时间时修改数据表。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    这种情况不常见,因为它未列出。 我几乎可以肯定它有相同的引脚输出,但我要求设计团队提供信息只是为了确定。 我会在收到回复后尽快向您提供最新信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    设计团队已确认DW和PW封装的引脚相同。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,Aozer-san,

    感谢您的快速回复!  

    谢谢!