This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74ALVCH1.6374万:切换特性@ 1.8V信息

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/568159/sn74alvch16374-switching-characteristics-1-8v-information

部件号:SN74ALVCH1.6374万

你(们)好

我的客户在1.8V系统中使用SN74ALVCH1.6374万。

DS第 5页有关交换机特性的信息尚未显示1.8V。

是否有关于1.8V的规格信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    我会研究一下这个问题,然后回复给您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我无法找到任何1.8V的数据。

    该部件最初作为2.3 发布,仅为3.6V的器件,后来扩展为包括1.8V (低至1.65V)。 是否有特定的用例可以帮助我们为您的客户进行测试?