This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 关于TXS0.2612万中的高/低电平(A/B端口)和电源(VCA/B)

Guru**** 2577085 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/568479/about-high-low-level-a-b-port-and-power-supply-vcca-b-in-txs02612

主题中讨论的其他部件:TXS0.2612万

您好,

 

我的客户询问TXS0.2612万中的高/低电平(A/B端口)。

 

(1)关于高/低电平输入端口(数据表第6页)

高电平最小值:VCCI-0.2V最大值:VCCI

这意味着我们需要比最低电平(VCCI-0.2V)更高的电平来保持最低的高电平输出(VCCA/B*VCCA) 0.67。

(这是 最坏情况下的限制。)

 

例如,VCCA=VCCC=3.3V,

VOHB=2.21V (min)-> VIHA需要的电压超过3.1V (min)。 (3.3V 0.2)

VolB=0.7V(最小值)-> VIHA需要的电压小于0.15V(最大值)。

我的理解正确吗? 我问你,以防万一。

 

(3)如果高/低输入水平无法在数据表上保持最小/最大值,则无法保证正常操作和功能。

(由于最坏情况限制。)

我的理解正确吗?

 

(2)他们询问以下电源电压(VCCA/B)上的低输出电平(VolA/B)。

・VCCA2.5VVCCB3.3V

我们如何通过任何电源电压(VCCA/B)估计输出电平?

(如果数据表中未对其进行说明。)

 

此致,

TAO_2199

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好TAO_2199:

    (1)是的,您的理解是正确的。

    (3)正确。 如果您的设备不能满足最小VIH或最大VOH,我们无法保证设备的正常运行。 不符合这些值可能会导致转换器检测不到正确的逻辑级别。

    (二)不幸的是,有关这些VOL值的计算结果未能妥善记录,因此无法轻易确定最大VOL值。 数据表中发布的值似乎实际上是基于设备的初步设计目标。 查看器件的模拟数据,B和一个端口的最大VOL为0.39V (3V),电流为620uA。 我认为在3.3V电压下,输出电流为620uA时,它会比0.39V稍高,而在2.5V电压下,它应该在0.3V左右,输出电流约为300uA。