This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC16T245:SN74LVC16T245的下冲和过冲

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC16T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/568509/sn74lvc16t245-undershoot-and-overshoot-of-sn74lvc16t245

部件号:SN74LVC16T245

 您好:

我们在其中一个通信板上使用SN74LVC16T245。 我们从另一家公司得到了一份报告,帮助我们开发该主板,SN74LVC16T245的输入电压超过了数据表中的VI范围,即-0.5V至6.5V。

所以我们再次测量输入电压 并获得波形。 过冲达到7.68V,下冲 达到-1.23V ...(均小于10ns)

当然,此输入电压 将导致 此IC超出保修期。 但我想知道它是否会造成损坏或故障?   

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Suqing:

    任何时候超过建议的操作条件,都有损坏设备的风险,我们无法保证设备正常工作。 如果超过6.5V的绝对最大额定值,则很可能在长期使用期间损坏设备。