This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0108:使用TXB0108时出现SDcard问题

Guru**** 2546590 points
Other Parts Discussed in Thread: TXB0108, TXS0206, TXS0108E, TPD8F003

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/568229/txb0108-sdcard-problem-using-txb0108

部件号:TXB0108
主题中讨论的其他部件: TXS0206TXS0108ESTRITTPD8F003

你好。

我们设计了基于英特尔Edison的主板,带有SDCARD插座。

我们选择了TXB0108来执行SDCARD电压电平转换,因为SparkFun SDCARD Block (https://www.sparkfun.com/products/1.3041万)使用了它。 事实上,我们已经实施了同样的原理图。

第一次看来工作正常。 但是,经过一段时间的工作,有些 主板失去了SDCARD功能。 sdcard函数 停止工作(英特尔Edison控制台mmcblk1中的消息:"error -110 transferring data ...... "。

sdcard可以,Intel Edison也可以,因为我们已经将它们移到了其它运营商主板上,它们工作正常。 这些载板中的一些东西已经出现了故障。

该错误不是间歇性的,因为一旦发生故障,这些主板就无法恢复使用SD卡的功能。

我可以在系统通电时移除SD卡(完全卸载SD卡等),强制问题出现在新的主板中。 所以我想到的是ESD或一些炸薯条TXB0108。

我们正在使用的sdcard插槽是: 2908-05WB-MG

是否有人知道发生了什么?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该原理图没有任何保护:

    永久性损坏听起来确实像ESD;您可能会考虑一些六通道 ESD保护

    如果某个特定的I/O中断,您是否可以检查损坏的TXB芯片?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TXB0108表示它具有ESD保护:

    具有自动方向感应和+/-15kV ESD保护的8位双向电压电平转换器

    我缺少什么?

    英特尔Edison Arduino分线板具有TXS0206。 我们不想使用BGA,因为它们很难检查。 还有其他选择吗?
    TXS0108怎么样?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,耶稣,

    虽然TXB0108确实具有一些集成的ESD保护,但我认为这些设备在设计时并未考虑带电插入。 如果您计划支持设备上的实时插入,我建议您使用专用ESD解决方案。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我一直在调查,似乎要寻找的是IEC 6.1万-4-2。 这是确保真正ESD保护的标准。

    那么,您能否推荐不带BGA封装的产品? TXS0206是完美的搭配,但该套件不易出错。
    我已经看到TXS0108具有IEC 6.1万-4-2 ESD保护。 我认为它几乎可以直接取代TXB0108。 你怎么看?


    非常感谢您的支持
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,耶稣,

    在提供任何解决方案建议之前,您是否可以在插入/拆卸过程中探查引脚并向我们提供一些示波器镜头? 我很犹豫是否只推荐TXS0108E,而不确认它确实是ESD攻击导致您的故障。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我会尝试。

    我有一个示波器,但我使用的是该IC最小的软件包。

    顺便说一句,您希望看到什么? 还有其他想法吗?

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,耶稣,

    我们基本上是在寻找一个会导致设备故障的大电感电压峰值。 同时,如果您可以获得一些TXS0108E样品,它们将与TXB0108引脚兼容。 您可以尝试用TXS0108E替换TXXB0108,看看是否有更好的效果。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    平均时间(本周末我将用范围进行测量)。

    TXS0108 + TPD8F003与TXS0206具有相同的功能是否有意义? ESD + EMI

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,耶稣,

    我认为这是一个很好的替代办法。